This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:"未知器件"尝试在 MSP-TS430RGE24A 中进行编程时显示的消息

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGE24A, MSP430FR2433, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598648/msp430fr2433-unknown-device-message-shown-when-trying-to-program-in-msp-ts430rge24a

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGE24AUNIFLASHMSP-FET430UIFMSP-FET

使用 MSP-TS430RGE24A 对 MSP430FR2433进行编程并获得"未知器件"状态。 请参阅下面的错误日志。 尝试使用 Code Composer、Uniflash 和 MSP430Flasher 进行编程、但结果仍然相同。 已尝试 JTAG 和 SBW。  我们如何解决这一问题?

2017年5月26日星期五4:44:57:      *---- /|-------------------------------------------------------- *

2017年5月26日星期五4:44:57:      *    /||                                                                  *

2017年5月26日星期五4:44:57:      *   //    MSP Flasher v1.3.14                                            *

2017年5月26日星期五4:44:57:      *     |/                                                                   *

2017年5月26日星期五4:44:57:      *---- |/---------------------------------------------------------- *

2017年5月26日星期五4:44:57:      *

2017年5月26日星期五4:44:57:      *评估触发器...完成

2017年5月26日星期五04:44:57:      *执行 FET 检测扫描:

2017年5月26日星期五4:44:57:       - 1:MSP-FET430UIF @ COM5

2017年5月26日4:44:58星期五:       -选择 FET 编号:2017年5月26日4:45:00星期五:1.

2017年5月26日4:45:00星期五:      *初始化界面@ COM5...完成

2017年5月26日星期五04:45:00:      *检查固件兼容性:

2017年5月26日星期五04:45:00:      * FET 固件是最新的。

2017年5月26日星期五4:45:00:      *阅读固件版本...完成

2017年5月26日星期五04:45:00:      *将 VCC 设置为3000mV...完成

2017年5月26日星期五04:45:01:      *正在访问设备...

2017年5月26日星期五4:45:06:      #出口:16

2017年5月26日星期五04:45:06:      #错误:未知设备

2017年5月26日星期五4:45:06:      *断电...完成

2017年5月26日星期五04:45:06:      *断开设备连接...完成

2017年5月26日星期五4:45:06:      *

2017年5月26日04:45:07星期五:      *------------------------------------------

2017年5月26日星期五4:45:07:      *驾驶员     :已关闭(内部错误)

2017年5月26日04:45:07星期五:      *------------------------------------------

2017年5月26日星期五4:45:07:      *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    由于您发现所有这些不同程序都存在相同的问题、我想这可能与硬件相关、例如错误的跳线设置。 以下是您可能需要检查的事项清单:

    1.检查器件是否在插座中正确定向。 器件角上的点表示引脚1、您需要确保它与电路板上的引脚1位于插座的同一个角。 同时确保设备在插槽中安装良好、以便接触良好。 我之前已经看到过这种情况很多次、我也是自己做到的。
    2.该器件是否应由 MSP-FET 供电(您不使用外部电源或电池)? 如果是、请确保 J1的跳线设置设置为 INT 位置。
    2A。 此外、确保您没有将任何其他外部电源/电压连接到器件上可能在 Vcc 之前出现的任何引脚上(例如、如果您连接了其他具有自己电池的电路板、则可能会发生这种情况)。
    3.确保已填充 JP1 DVCC
    4.您是使用提供的带状电缆连接 FET 工具和目标板、还是使用单线? 如果您使用随附的带状电缆和电路板上的插座、这有助于确保您具有正确的连接。
    5.该特定装置之前是否加载了任何代码? 有时、错误代码或加载失败会使器件难以访问、因为器件会快速复位或崩溃。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    是否有这些详细信息的更新?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、

    事实证明、器件在插座中的方向不正确。 感谢您的支持!