This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:CCS/MSP-EXP430F5529

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597431/ccs-msp-exp430f5529-ccs-msp-exp430f5529

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430WAREMSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

不会构建此开发套件的演示程序。  

CCS 版本:7.1.0.00016  

MSP430Ware-v:3.60.00.10

Resource Explorer 演示("用户体验项目"和 lite 版本)都不会生成和运行。

此外、外设示例也无法加载到项目解释器中。

除了简单地使用 Resource Explorer 导入工程并编译工程外、没有其他特殊步骤。

我想让这个演示项目能够与我购买的开发套件配合使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您尝试构建时会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置没有什么独特之处、我正在使用与此开发套件相关的 MSPWare 小节下 Resource Explorer 中的可用演示。  我很惊讶,你不能重复这个问题。  这里所说的是与构建时失败相关的反馈。 感谢您查看此内容。


    ****为项目 MSP-EXP430F5529用户体验构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
    '生成文件:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperience.c '
    '调用:MSP430编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/bin/cl430 /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/F5xx_F6xx_Core_Lib /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_HID_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo -vmspx --large_memory_model -g -O2 --opt_for_speed=4 --gcc --define=_MSP430F5529_--include_path="C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include --include_silicon="/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/include --include_path=cn_cn-silicon="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/MSP-EXP430F5529_HAL --include_path=/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/FatFs /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_config /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_MSC_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo/Puzzle --inese-tratines="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_CDC_API --ines_sinese-path=cn"--ines="cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_Common --ines="cn_path=cn:cn:cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_User --ines="cn:cn:cn-silics"--include_path=cn:cn:cn:cn:cn-silics"--ines="c"--ines="-silicon=".com.cn"--ines="cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon_path=cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon=".com.cn"--include"--include-cn:cn:cn:cn:cn:cn:cn"--ines=".com.cn /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperience.c
    "C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperience.c "、第146行:警告:隐式声明函数"GetDirectory"
    "C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperience.c "、第146行:警告:与其他类型混合的枚举类型
    "C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperience.c、第145行:警告:变量"RC"已设置、但从未使用
    '完成的建筑:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperience.c '
    '
    '生成文件:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/CTS_HAL.c '
    '调用:MSP430编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/bin/cl430 /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/F5xx_F6xx_Core_Lib /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_HID_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo -vmspx --large_memory_model -g -O2 --opt_for_speed=4 --gcc --define=_MSP430F5529_--include_path="C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include --include_silicon="/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/include --include_path=cn_cn-silicon="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/MSP-EXP430F5529_HAL --include_path=/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/FatFs /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_config /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_MSC_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo/Puzzle --inese-tratines="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_CDC_API --ines_sinese-path=cn"--ines="cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_Common --ines="cn_path=cn:cn:cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_User --ines="cn:cn:cn-silics"--include_path=cn:cn:cn:cn:cn-silics"--ines="c"--ines="-silicon=".com.cn"--ines="cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon_path=cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon=".com.cn"--include"--include-cn:cn:cn:cn:cn:cn:cn"--ines=".com.cn /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/CTS_HAL.c
    '完成的建筑:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/CTS_HAL.c '
    '
    '生成文件:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/CTS_Layer.c '
    '调用:MSP430编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/bin/cl430 /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/F5xx_F6xx_Core_Lib /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_HID_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo -vmspx --large_memory_model -g -O2 --opt_for_speed=4 --gcc --define=_MSP430F5529_--include_path="C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include --include_silicon="/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/include --include_path=cn_cn-silicon="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/MSP-EXP430F5529_HAL --include_path=/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/FatFs /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_config /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_MSC_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo/Puzzle --inese-tratines="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_CDC_API --ines_sinese-path=cn"--ines="cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_Common --ines="cn_path=cn:cn:cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_User --ines="cn:cn:cn-silics"--include_path=cn:cn:cn:cn:cn-silics"--ines="c"--ines="-silicon=".com.cn"--ines="cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon_path=cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon=".com.cn"--include"--include-cn:cn:cn:cn:cn:cn:cn"--ines=".com.cn /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/CTS_Layer.c
    '完成的建筑:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/CTS_Layer.c '
    '
    '生成文件:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/structure.c '
    '调用:MSP430编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/bin/cl430 /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/F5xx_F6xx_Core_Lib /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_HID_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo -vmspx --large_memory_model -g -O2 --opt_for_speed=4 --gcc --define=_MSP430F5529_--include_path="C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include --include_silicon="/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/include --include_path=cn_cn-silicon="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/MSP-EXP430F5529_HAL --include_path=/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/FatFs /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_config /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_MSC_API /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/UserExperienceDemo/Puzzle --inese-tratines="/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_CDC_API --ines_sinese-path=cn"--ines="cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_API/USB_Common --ines="cn_path=cn:cn:cn-silics"/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/USB/USB_User --ines="cn:cn:cn-silics"--include_path=cn:cn:cn:cn:cn-silics"--ines="c"--ines="-silicon=".com.cn"--ines="cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon_path=cn:cn:cn:cn"--ines="-silicon=".com.cn"--include"--include-cn:cn:cn:cn:cn:cn:cn"--ines=".com.cn /ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/structure.c
    '完成的建筑:C:/ti/msp/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CTS/structure.c '
    '
    '构建目标:MSP-EXP430F5529UserExperience.out'
    '调用:MSP430链接器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/bin/cl430 /ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/include /CTS/structure.obj -vmspx -large_memory_model -g -O2 -opt_for_speed=4 -gcc -define=_MSP430F5529__-init_warning=225 -silics_for_speed=cpu22 -silicon_errater=cpu23 -sp430F5529_ex-us_infotence-ex-sp430_example.xml"-sp430_exprine_ine_intracknatement-link_us_exprine_infotence.exprine_ine_ine_ine_ine_exprisothere-ex-exp29ment-tracknatemine_infote_ex-ex-ex-ex-us.us.us.us_expf-nategine"-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-us_infotus_infot_ina.ment-status_ex-ine"-excus_excus_exp.us_excus_ine.ment-status_ine.xml_/CTS/CTS_Layer.obj /CTS/CTS_HAL.obj /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_16.9.1.LTS/lib

    "./lnk_msp430f5529.cmd"、第126行:警告:链接器命令文件没有
    TYPE=VECT_INIT 的段、但确实包含.intXX 段。 该文件可能会
    过时。 为所有.intXX 段生成中断指针。 。
    如果没有其他处理程序、则将使用 RTS 中提供的默认处理程序
    找到。 建议您将链接器命令文件更新到
    最新版本。
    警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".cinit"

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    Board_init ./UserExperience.obj
    buttons_init ./UserExperience.obj
    buttons_interruptEnable ./UserExperience.obj
    ClockMenu ./UserExperience.obj
    demapp ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_backlightInit ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_clearScreen ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_imageDraw ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_init ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_setBacklight ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_setContrast ./UserExperience.obj
    Dogs102x6_stringDraw ./UserExperience.obj
    GetDirectory ./UserExperience.obj
    init_FLL_settle ./UserExperience.obj
    LFXT_Start ./UserExperience.obj
    LIS3DH_setAccel_offset ./UserExperience.obj
    MenuGames ./UserExperience.obj
    menu_active ./UserExperience.obj
    电源菜单./UserExperience.obj
    sdcard ./UserExperience.obj
    SetVCore ./UserExperience.obj
    设置./UserExperience.obj
    SetupRTC ./UserExperience.obj
    Wheel_init ./UserExperience.obj
    buttonPressed ./UserExperience.obj

    错误:未解析的符号仍然存在

    错误:链接期间遇到错误;"MSP-EXP430F5529UserExperience.out"
    >>编译失败
    Makefile:141:目标'MSP-EXP430F5529UserExperience.out'的配方失败
    未构建
    Gmake:***[MSP-EXP430F5529UserExperience.out]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以吗? 我没有听到任何关于这一点的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (我自己不使用 CCS。)

    "用户体验项目"似乎与此 CCS 版本不兼容。 我不知道 TI 是否仍在维护该项目。

    无论如何、应保留外设示例。 是否使用涂层 MSPWare (3.80.00.6)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将此案例转交给使用 TI Code Composer Studio 的人员、以便查看此案例并提供可操作的响应、我将不胜感激。 我完全有兴趣寻找解决方案。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP-EXP430F5529用户体验项目是在 CCSv4中构建的、使用非常旧的编译器版本(TI v3.3.2旧版 COFF)、项目错误是由于您的 CCSv7安装导致的、只能访问具有强制 eabi (ELF)输出格式的较新的编译器 (从 TI v15.3.0.STS 或更高版本开始)。 我的项目使用 CCSv7.1、MSPWARE3.70和 TI v4.4.8旧版 COFF (输出格式是最重要的部分)正确编译和运行。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ryan!!! 我花了点时间找到了编译器和 mspware 产品的下载内容,但是一旦找到了这些内容...我意识到我需要导航到 mspware (3.7) repo 中的示例...在 windows 文件夹中(不是 Resource Explorer 中的默认 msp430ware (3.6))...导入...它的工作方式就像一个魅力。 再次感谢!!! 如果其他人有相同的问题、我将发布编译器和 MSPWare 的 URL。
    编译器下载4.4.8
    software-dl.ti.com/.../download.htm
    mspware 3.7下载
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    谢谢克莱明。