This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 C。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528, ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599160/ccs-msp430f5529-remark-10372-d-ulp-4-1-detected-uninitialized-port-c-in-this-project-recommend-initializing-all-unused-ports-to-eliminate-wasted-current-consumption-on-unused-pins

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528ENERGYTRACEMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

可以有人解释一下、我应该初始化什么端口 C 以节省功耗吗? 数据表中找不到任何内容。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    端口 C 代表一组 I/O 端口。 对于 MSP430F5529 (在 PN 封装中)、端口 P5.x 和 P6.x 是端口 C 的一部分。 数据表中的图1-1显示了这一点。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!!
    很棒的老概览图!!!

    关于最佳低功耗调优:您能否向我展示网站链接(我猜是在 Wiki 中)、我可以在其中对这篇关于低功耗优化的#remarks 进行解码?

    很抱歉、我的基本问题-但我12周前就开始使用 MSP430了...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下资源对于您的低功耗优化应该很有帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    超赞的优秀和乐于助人的员工! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是、我根据旧项目状态 a f 而不是 fr 器件进行选择。 我的控制器是 MSP430f5528。

    未定义引脚的修复对您有很大帮助! 4uA。

    但现在我已经测试了以下代码、现在想知道为什么控制器在3V3和19uA 的电压下睡眠时会吸入27uA 的电流、在1、99V 时会吸入19uA 的电流。我的错误是什么? 我现在将更详细地学习时钟系统-假设默认配置有错误、从而阻止系统切换到 LPM3? 对吧? :

    void main(){
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

    /* UCSCTL6|=XT2OFF;
    UCSCTL6|=XT1OFF;
    UCSCTL6|=SMCLKOFF;
    //此设置对该基准测试中的低功耗性能没有任何影响。
    *

    PADIR=0xFFFF;PAOUT=0x0000;//端口1和2
    PBDIR=0xFFFF;PBOUT=0x0000;//端口3和4
    PCDIR=0xFFFF;PCOUT=0x0000;//端口5和6
    PJDIR=0xFFFF;PJOUT=0x0000;// JTAG 端口

    low_power_mode_3 ();
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保您不会在活动调试会话期间测量电流消耗、因为您可能无法进入 LPMx 并将消耗更多功率。 我建议在 CCS 中使用 EnergyTrace 来测量电流消耗。 您是否使用 MSP-FET 对器件进行编程? 如果是、此工具支持 EnergyTrace。

    此致、

    James

    MSP 客户应用