主题中讨论的其他器件:MSP-FET、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
很难解释-希望这是硬件问题-最终的总重置(如"UR"! 编程从零开始! 但由于调试器的原因而丢失、它可以停止、但 PC 完全不受控制、但软件仍在运行。 如果在函数处设置了断点、则代码必须通过、不会发生任何情况。 奇怪、因为通常情况下、如果发生 PUR、调试连接会丢失-至少在我看来是这样)。
但测试中的硬件(10个!) 几个软件版本的性能都很好。
两天前发生的唯一事情是意外的"MSP-FET-update"。 通常我拒绝了——但它很紧张…
嗯、由于这个事件、器件显示了一个非常奇怪的行为:它们被复位、至少在代码的可复制阶段...! 但这段代码实际上是最旧且测试最强的项目之一。
问题:
#A:更新 MSP-FET 器件后是否有其他人观察到类似现象?
#B: 如何控制更新行为? 我可以抑制它吗?
#C:能否将 MSP-FET 和编译器/CCS Studio 降级到较旧版本?
#D: 如何在不编译工程的情况下加载十六进制文件? 我有较旧的版本、到现在为止、我想闪存旧的十六进制文件。
提前感谢您-我希望这是问题... 但我一直在调查硬件!