This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:TI-RTOS 中的 MSP432闪存 API 驱动程序

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598708/rtos-msp432p401r-msp432-flash-api-driver-in-ti-rtos

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

你好、冠军、

我的客户将 MSP432与 TI RTOS 结合使用、现在他们希望使用闪存 API 对闪存中的数据进行编程和擦除、但我在 MSP432simplelink SDK 中找不到示例和 TI 驱动程序、您知道从哪里可以获得该驱动程序吗?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    如果客户使用 SimpleLink SDK、则用于擦除和编程闪存中数据的 TI 驱动程序称为 NVS 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    谢谢! 在哪里可以找到 API 指南和示例?

    BR
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    v1.30 SDK 中的 NVS 是初步版本(因此缺少文档和示例)。 我们希望获得一些客户反馈。 下一个版本的 SDK 将包含完整文档和示例。 它也略有变化(根据反馈)。 下一个版本计划在一个月左右发布。 如果您的客户需要、请立即与我联系。 如果他们可以等待一段时间、他们应该得到下一个版本(等待的加号将表示它已经过完全回归测试)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    如果问题现已解决、我们是否可以关闭该主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    立即修复、谢谢! 您可以关闭它、

    BR

    Joe