This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:BSLDemo 上传程序

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598210/msp430f2132-bsldemo-upload-program

器件型号:MSP430F2132

您好!

我使用 BSLDemo 2.01上传程序文件 txt-TI。

现在、我对 BSL 简介程序文件进行了函数调用。  

我的问题是上载程序文件"BSLDEMO2.exe -cCOM35 +ecpvw TXT.txt "。  

BSLDemo 未给出任何错误。

我的问题是、当运行 MSP 时、UART 不起作用、当我使用 Lite-FET 上传 DCO 常量时、这些常量会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、所有存储器的功能都包含 DCO 设置。
    我在 BSLDemo 终端上看到"A"在批量测试后恢复 InfoA。 我使用了此选项、但不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看之前的 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../1658539

    我认为可以在这里找到您的一些问题的答案。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以上 E2E 帖子是否能够解决您的问题?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    因为函数+a 不起作用。 我在 txt 文件中使用了 DE READ 函数来保存 DCO 校准(InfoA)。

    下一步是在 txt 程序中复制此值。  

    另一个问题此程序在64位 PC 上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、该程序适用于64位 Windows 系统。 如果您目前还没有其他问题、我将关闭此主题。 如果您对此有任何疑问或意见、请随时回复此评论、我们将重新打开该主题帖。

    此致、
    Caleb Overbay