你(们)好
您能否对 下面的"异步"进行更多解释?
我的客户让 RTC_A 作为计时器工作、它的计算时间比 我们预期的要高0.007%。
低8位 RT0PS 为高8位 RT1PS 提供+1溢出信息、 高8位 RT1PS 应增加+1。 我们了解到它不会增加 +1、并且低 8位 RT0PS 已清除为0x00。
它是由 ACLK 和 MCLK 之间的异步时钟引起的吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否对 下面的"异步"进行更多解释?
我的客户让 RTC_A 作为计时器工作、它的计算时间比 我们预期的要高0.007%。
低8位 RT0PS 为高8位 RT1PS 提供+1溢出信息、 高8位 RT1PS 应增加+1。 我们了解到它不会增加 +1、并且低 8位 RT0PS 已清除为0x00。
它是由 ACLK 和 MCLK 之间的异步时钟引起的吗? 谢谢。
Daniel、您好!
在这种情况下异步意味着 RTC 的时钟源与 MCLK 的时钟源不同。 这很可能不是导致客户遇到问题的原因。 他们是否已验证 RTC 的时钟源是否以预期的频率运行?
您能否提供有关 RTC 使用情况的更多详细信息、包括其初始化代码和正在使用的任何 RTC 中断? 此外、时钟源设置代码也很有用。 如果您的客户可以创建尽可能最小的代码集来重新创建问题、以便我可以尝试在我的设置上测试它、这将是理想的选择。
此致、
Caleb Overbay
时钟源实际上并不相关。 注释的要点是、除非计数停止、否则任何时候都可能发生翻转。 因此、无论 读取顺序如何、高寄存器读取和低寄存 器读取之间可能偶尔会发生翻转、因此必须允许/防止出现上述情况。
例如、假设一个通用微控制 器具有一个16位计数器、作为两个单独的字节宽寄存器来实现。 计数器的初始条件为高字节= 3且低字节= 0xff、寄存器读取之间会发生翻转
情形1:高电平读为3、发生翻转、 低电平读为00 最终结果十六进制300 不正确
场景2:低电平读为0xff、发生翻转、 高电平读为4最终结果0x4ff 不正确