This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Slaa599

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599118/slaa599

主题中讨论的其他器件:MSP430F5229

尊敬的所有人:

问候语。

请从何处获取使用 map430 (SLAA599)的低功耗计步器 Adel345的示例设计文件和文档?

示例页面中没有设计文件。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salwan Nabeel、

    SLAA599中讨论的计步器库是使用 ADXL345加速计在 MSP430F5229 MCU 上开发和测试的。  我不确定我是否拥有该项目的原始 PCB/原理图文件。  此设计很简单、使用 MSP430和 ADXL345并通过 I2C 通信 SDA、SCL 和中断引脚将两者连接在一起。  如果我遇到 PCB 文件、我将使用附件回复。

    请注意 、创建了计步器库、因此它可以在具有足够内存的任何 MSP430上运行。  您可以在许多 MSP430 LaunchPad 上运行此库、并连接到任何流行且随时可用的10或12位加速计。  如果使用不同的加速计、则需要创建自己的 I2C 或 SPI 驱动器(具体取决于您选择的器件)。

    我使用的 ADXL345加速计是一款10位器件、使用 I2C 与 MCU 进行通信。

    TI 确实有一个可在 MSP430 Launchpad 上使用的传感器- Booster Pack、但它使用的是 BMI-160传感器。  该 PCB 的设计文件和软件驱动程序可在此处找到:

    http://www.ti.com/tool/boostxl-sensors

     

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    首先,非常感谢您的回复和支持。

    其次,我希望计步器算法不是 adxl345与 MSP430和 slaa599之间的接口,没有与此问题相关的详细信息,所以为什么下面的网站删除了计步器库和示例

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salwan、

    如果您进一步向下滚动 到 所链接页面的底部、您应该会看到此页面、您可以单击以填写表格、然后 下载:

    您看不到这种情况吗?

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selwan、

    您是否能够下载该代码?

    此致、
    Katie