This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-BATPAKMKII:BOOSTXL-BATPAKMKII I'现已购买两款产品、两者均已油炸?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598753/ccs-boostxl-batpakmkii-boostxl-batpakmkii-i-ve-purchased-two-now-and-both-are-fried

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII

工具/软件:Code Composer Studio

我购买的每款 BOOSTXL-BATPAKMKII 都从未像描述的那样正常工作、请参阅其他人的评论。 显示的值不正确、我的硬件无法使用?

将自己烧在过热的3.3V 升压芯片上、然后注意到购买的第二个芯片电池过热!! THUR PCB。

我不介意烧毁我的房子、因此我现在放弃、并寻找其他供应商解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    您能否描述一下电路板的连接方式(即是否已连接到另一个 LaunchPad/BoosterPack)、跳线处于什么设置、切换开关处于什么位置、以及您是否已插入 USB 并进行充电(如果是、LED 是打开还是关闭)?

    从您所描述的内容来看、似乎有些地方可能很短。 我想首先确认您的设置、然后开始查找电路板上的短路情况。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    对于 Mike 的上述问题、您是否可以提供任何反馈? 我们希望帮助您解决问题、并确保没有其他人遇到同样的问题。

    此致、
    Katie