This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:现场固件更新

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5729
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596111/msp430fr5729-infield-firmware-update

器件型号:MSP430FR5729

我正在使用 MSP430FR5729。 我想对 MSP430FR5729进行“现场固件更新”编程。

我想 请求提供相关 文档和 引导加载程序编程器包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下资源:

    《MSP430FR57xx BSL 用户指南》(文献编号:SLAU550): www.ti.com/.../slau550e.pdf
    MSPBoot (SLAA600): www.ti.com/.../slaa600b.pdf
    《使用 MSP430FR57xx 进行无线(OTA)更新》(SLAA511): www.ti.com/.../slaa511a.pdf
    《适用于 MSP MCU 的安全现场固件更新》(SLAA682): www.ti.com/.../slaa682.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

     

    感谢您的答复。 但我想使用 UART 而非 I2C 进行现场固件更新。

    如果您为 MSP430FR5729中的现场固件更新提供任何基于 UART 的代码、这对我会更有帮助。

     

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430FR572x 具有内置硬件 UART BSL (SLAU550)、如果您需要使用 UART 的定制 BSL 解决方案、则需要修改 MSPBoot 示例。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指导。