This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553时钟速度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599159/msp430g2553-msp430g2553-clock-speed

器件型号:MSP430G2553

大家好:

我很难确定这个问题。 也许这里有人可以给我一些想法。 我正在使用 TI MSP430 Launchpad。  

我在 代码中将 MSP430G2553时钟速度固定为8MHz、根据数据表、时钟速度应随着电压的增加而增加。 但是、当我使用 DCO 校准技术测量时、我会随着电压的增加而降低时钟速度。 变化不是太大;它在7.92至8.16MHz 之间变化。 但它不应该固定在8MHz、或者可能会增加?  我在数据表中没有看到任何东西可以解释这种异常。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表在哪里显示电压越高、DCO 频率就越高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图显示 了允许的频率。 例如、当 VCC 为2.7V 时、不得使用任何高于12MHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。
    您能否回答我问题的另一半、即时钟速度为何会随着电压的增加而降低? 我使用以下代码将 DCO 频率设置为8MHz

    BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_8MHZ;

    我将获得这些频率值

    电压(V) 时钟速度(MHz)
    2.3.8.2.
    2.5.8.1.
    3.08.0
    3.5.7.9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压(V)--- 时钟速度(MHz)
    2.3---- 8.2.
    2.5---- 8.1.
    3.0---- 8.0
    3.5---- 7.9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我 正确阅读了 MSP430G2553数据表第30页上的信息、实际上、这属于2.2至3.6V 范围内 DCO 电源抑制误差+/-3%规格的范围