This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:具有工作模式的 VLO

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597385/msp430f5438a-vlo-with-active-mode

器件型号:MSP430F5438A

我有一位客户希望在工作模式下使用 VLO。

根据我的能力、这应该起作用。   他们需要这种解决方案以实现低功耗。

以这种方式使用器件是否存在任何问题或注意事项?

谢谢、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    当器件处于激活模式时、使用 VLO 应该没有问题。 但是、他们应该知道 VLO 是一个低精度源、并且可能会随温度的变化而显著变化。 您可以在器件的数据表中找到有关 VLO 精度的更多信息。

    使用 VLO 时、它们将获得什么?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caleb、谢谢。
    我尚未收到关于将要采购的信息。
    但是、如果我们对在具有 VLO 的工作模式下运行具有任何功耗/电流特性、则后续操作。
    我不希望它将根据 DCO AM 操作在 uA/MHz 上完全缩放。
    他们确实了解 VLO 的不准确性质。
    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    我不确定我们是否有任何有关使用 VLO 的工作模式下功耗的数据。 我会为您进行研究、并在听到任何声音时回复您。

    此致、
    Caleb Overbay