This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:查找 FH-1138P 的数据表

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598074/msp430fr6989-looking-for-datasheet-for-fh-1138p

器件型号:MSP430FR6989

MSP430FR6989使用自定义分段式 LCD、OutOfBox 演示中的代码很少。  我需要 LCD 的数据表、以便可以对 LCD 上的其他元件进行编程、例如  TX、ANT、RX、HRT、 !、计时器、接收器、电池段、NEG、 DP、A2COL、A4COL、DEG…… 有人知道吗?  我已向德国的 Adkom 公司发出请求、但尚未收到回复。  看起来 TI 已经在其他产品上使用了此 LCD,所以 e2e 社区中的某个人可能会有信息...

此致、

Tom Dillon

注意: MSP430单芯片、便携式、一氧化碳(CO)监控器应用手册 TIDUB41–2016年5月也参考了此 LCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    请联系 Adkom 获取数据表。 Adkom 是 LaunchPad 的 LCD 的供应商。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    有了充分的尊重…… 您是否阅读了我的电子邮件? 我已"联系" Adkom、可能会在这一天得到回复。 但是、我希望由于 TI 选择在其至少两个产品中包含此 LCD、TI 的某个人已经获得了此类信息来完成其设计。 因此、我向 TI "拓展业务"的目的是从 E2E 社区获得一些帮助... 这就是创建它的原因。

    您能否找到创建 MSP430FR6989 Launchpad 和 TIDUB41应用手册的应用人员、并查看他们在 LCD 上可能会提供哪些信息? (笑声) 请。

    尊敬的、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FH-1138P LCD 上、我收到了 ADKOM 人员的以下消息

    此致、

    Tom Dillon

    e2e.ti.com/.../FH1138P-REV-1_2800_N_2900_.pdf