This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:SD 卡的文件格式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598528/msp432p401r-file-format-of-sd-card

器件型号:MSP432P401R

大家好、

我有 MSP432P401R 控制器。我将 SD 卡与 MSP432控制器连接。我想知道、数据以哪种数据格式保存和检索入/从 SD 卡中检索?我们是否可以将数据以表格式保存到 SD 卡中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayali、

     我不清楚你要求什么。 您可能需要在"TI 驱动程序运行时 API"文档中查看"SDSPI"库的 TI 驱动程序 API。 您可以在 以下位置找到该 Resource Explorer :dev.ti.com/tirex/#-> Software -> SimpleLink MSP432 SDK -> Documents -> Drivers。 这将为您提供 API 函数、以便在 RTOS 下读取/写入 SD 卡。

    对于非 RTOS 应用程序、我将从 www.43oh.com 上此帖子中提供的信息开始。  

    -Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我的应用是要将数据从传感器采集到 MSP432P401R 控制器并存储到 SD 卡中。 SD 卡是使用 SPI 通信连接 MSP432的接口。我只想将数据写入 SD 卡并从 PC 读取 SD 卡。
    我们能否以.txt 格式保存 SD 卡中的数据?如何??是否可以对 MSP432进行编程以.txt 格式输出并将数据存储在 SD 卡中? 因为、我们用"C"语言编写代码。 如何分离不同的传感器数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试弄清楚它的时间很长、但我仍然对将 SD 卡连接到控制器的步骤感到困惑。 在使用 SPI 通信将 MSP432P401R 与 SD 卡连接时、这里是否有人可以提供 SD.h 文件和 SPI.h 文件以及一些示例代码?谢谢