This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:我无法使用 MSP

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596979/ccs-msp432p401r-i-cant-use-my-msp

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用我购买的 MSP432P401R、甚至无法"放置"闪烁程序、因为即使我在安装过程中安装了所有驱动程序、IAR 也会通知我调试错误和其他问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    感谢您在我们的论坛上发帖。
    您能为我们澄清一些信息吗?

    您的帖子提到 CCS 和 IAR、您是否两者都尝试过?
    您正在尝试哪个版本的 CCS/IAR。
    建议的 IAR 版本为7.80.3。
    推荐的 CCS 版本为 CCS v7.1.0

    您的硬件平台/EVM 是什么? 我假设这是 MSP-EXP432P401R? 如果是、请告知我们您是否使用最新(红色)的电路板?

    您从哪个软件获得"闪烁 LED"示例?
    可通过 MSP432 SDK 获取最新的器件支持文件: www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk

    如果您可以确保拥有硬件/ IDE /软件的更新版本、我们可以帮助您快速入门。

    -Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、这是否回答了您的问题、或者您是否仍需要更多帮助才能开始? (我正在关闭此主题、但如果需要、您可以回复重新打开。)