This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5232:GPIO P2.7是否具有端口中断?

Guru**** 2856660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598153/msp430f5232-is-gpio-p2-7-with-port-interrupt

器件型号:MSP430F5232

尊敬的香榭丽舍

在 F5232数据表( )的表4-1 (第14页)中

它说 P2.7是"通用数字 I/O "、但它没有明确显示 P2.7具有端口中断。

但对于其他 P2.x、它明确地说"具有端口中断的通用数字 I/O (并非在所有器件类型上都可用)。

但是、从第5.8节和中断矢量的表6-1 (第48页)中、它显示"P2IFG.0至 P2IFG.7 (P2IV)"。

也就是说、P2.7似乎与端口中断一起使用。

由于 P2.7是 F5232 48引脚 RGZ 上唯一的 P2.x 引脚、 因此如果我们要使用端口2中断、我们没有其他选择。

我们需要您的支持来确认 P2.7是具有端口中断还是没有端口中断。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的图1-4、第5.8、6.6.1和6.10.2节以及表6-54显示所有 P1/P2引脚都具有中断功能。
    (MSP 实际上使用16位端口、其中所有引脚具有相同的功能;P1和 P2是 PA。)

    因此表4-1中的条目不完整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ladisch、

    感谢您的信息。

    韦恩