This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:在 OSX 上、无法连接到任何 USB 端口...

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, TRF7970A, ENERGIA, MSP430FR5969, MSP430F5529, MSP430FR2311, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/594654/ccs-msp430fr5969-on-osx-cannot-connect-to-any-usb-port

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969TRF7970AENERGIA、MSP430F5529MSP430FR2311ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

刚刚获得了全新的 MSP-EXP430FR5969、我希望能做点实验。

是否提供的所有驱动程序仅适用于 Windows? 希望不是...

GUI 应用程序中。 我无法填充 USB 端口的下拉列表、因此无法执行任何操作。

在步骤1之后、我想访问我们所连接的 TRF7970A BoosterPack 以与 RFID 一起玩。

根本不清楚示例代码是如何组织的。 是否需要固件闪存? 如何从基础知识开始?

连接电路板时、会出现这些串行端口。 好信号、对吧?

/dev/cu.usbmodemFD131

/dev/cu.usbmodemFD133

最后、是否有关于何时添加对此电路板的 Energia 支持的新闻? 很失望得知这款(非常新的型号)电路板不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LouEEEE:

    OS X 64位支持 MSP430FR5969 LaunchPad。 如果这是您第一次将 anMSP430连接到计算机、您可能需要首先下载 MSPDebugStack、MSP430Flasher 或 CCS、以便获得可供 OS X 识别的 Launchpad 的正确驱动程序。 有关更多信息,请参见《MSP 调试器用户指南》( www.ti.com/lit/slau647 )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LouEEEE:

    编辑:我需要编辑我之前的帖子、因为我对 MSP430F5529 LaunchPad 的 OS X 支持有误。

    编辑2:好的、全部整理好!!

    正如我最初提到的(并且应该在我寻找最终答案时留下)、遗憾的是、我们没有任何可用于具有 TRF7970A 的 MSP430FR5969的代码示例。

    要将 Mac OS x 上的 TRF7970A 与 TI 固件示例结合使用、MSP432 LaunchPad 是受支持的-根据我收到的信息-

    因此、您需要的 LaunchPad 是: https://store.ti.com/msp-exp432p401r.aspx

    所有其他信息与我之前发布的固件和应用手册保持不变、也适用于 MSP432:

    可从以下网址获取要加载到该固件的固件: http://www.ti.com/lit/zip/sloa227

    • 该固件附带一个 GUI、您可以使用该 GUI 来选择模式和读取标签数据、您也可以将其与支持 NFC 的 Android 智能手机配合使用并使用对等模式!

    固件背景应用手册: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

    最后、虽然我完全不能评论 MSP430本身对 Energia 的支持、但对于任何 LaunchPad、都没有对 TRF7970A 的 Energia 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Ralph。

    我将在几天内返回到我的"有一对夫妇的 LanchPad 之旅"的这一部分。 (哈!)

    同时、MSP-EXP432P401R 是我们不具备的器件之一。 此示例代码是否适用于其他 MSP430变体?  在 我们庞大的开发园区中的某个位置使用 MSP430FR2311。。。

    您指向的 sloa227固件似乎仅为 Windows?

    此外、除了预构建的固件示例、我很乐意获得可构建代码的存档。 还有事吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    可能可以将其移植到 MSP430FR5969、但由于器件无法处理完整的 NFC 堆栈、因此您需要切断一些 NFC 操作模式。 此外、您必须将一些 FRAM 重新用于 RAM 以支持堆栈的其余部分。 坦率地说、我认为您获得 MSP432 LaunchPad 比完成整个移植过程节省了更多的时间。

    我想另一种选择是尝试移植基本的 RFID 读取器示例、该示例不附带任何 GUI、而是通过 UART 传输标签数据-移植到 MSP430FR5969并不复杂、但与一起玩也不是很有趣 这只是一个基本的标签读取演示。 其源代码可在以下位置找到:www.ti.com/lit/zip/sloc297

    这些源代码中的任何一个在 MSP430FR2311上都不起作用、该器件上的内存不足、无法支持 TRF7970A 硬件驱动程序、甚至只是一个裸片 NFC 堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来、Ralph、

    尽管我们对未来的 MSP 低功耗平台非常感兴趣、但我对这些电路板的唯一直接目的是评估 RFID 和 NFC。 我对在 MSP430FR5969上实施 NFC 没有实际兴趣。 该板的其他方面在其他方面也很吸引人;在运行 EnergyTrace 的情况下、已经了解了它的运行情况。 很好!

    最终、眼前的目标(短期、有一个希望?) 只需将 RFID 标签读/写添加到 TM4C129平台即可。 我目前正在对 SPI_loopback 演示进行剖析、希望通过 SPI 连接一个简单的 MFRC522。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]……基本的 RFID 读取器示例,它不附带任何 GUI,而只是通过 UART 输出标签数据……  但玩起来并不是太有趣,因为它只是一个基本的标签读取演示[/引用] --我只想用一个基本的标签读取演示来理解它,即使它只是一个进一步了解 TI/TivaWare 编码模型的步骤。 我(可能有吗?) 前面提到过、我们在 Arduino 的许多方面已经拥有丰富的经验。