This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598651/msp430f5438a-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: Energia

我正在尝试使用以下链接中的代码让我的 MSP430F5438A 与 MPU9250磁力计进行通信。 代码编译时出现了很多错误、我怀疑代码不完整。 我不确定如何修改它以使其正常工作。 如果能澄清我所遗漏的内容或解决问题的最佳方法、我们将不胜感激。  

github.com/.../Simple-and-Effective-Magnetometer-Calibration  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    此处存在一些有关您所请求内容的问题。 您所指向的代码看上去是基于 Arduino 的、并且是为 STM32 MCU ARM 内核器件编写的。 MSP430完全不支持这一点。 如果您仍想使用此代码库、最好选择查看 Energia。 这是一个可在 MSP430上使用的 Arduino 类代码库。 您可以将此代码移植到要在 MSP430上使用的 Energia。 也就是说、Energia 不直接支持 MSP430F5438A、需要进一步移植以添加此支持、因为 Energia 通常仅支持 LaunchPad 生态系统。 如 需更多信息、请访问 Energia 网站(http://energia.nu/)及其官方论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我应该澄清我要做的事情。 对于启动器、我尝试校准使用电缆连接到 MSP430F5438A 的 MPU9250磁力计。 建立基本通信和校准的最佳方法是什么? 我以前从未处理过任何此类问题、任何正确方向的观点都将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    如果 MSP430支持该接口(例如 I2C、UART、SPI)、则必须查找 MPU 使用的通信接口并在 MSP430上编写代码以使用该接口。