This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:无法从 MSP430G2553 UART 驱动三个或两个器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599038/msp430g2553-unable-to-drive-three-or-two-device-from-msp430g2553-uart

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MAX232

大家好、TI 正在尝试将 MSP430G2553连接到 MAX232、ESP8266、并将蓝牙连接到串行模块。 接收器引脚是否驱动全部这三个或至少两个。 在本例中、我通过 MAX232将 RFID 读卡器连接到 MSP、但当我将串行连接到蓝牙设备或 ESP8266时、我无法将读卡器数据传输到 MSP。 能不能为我提供有关此问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS232通常是一种点对点通信方法、与连接到同一 TX/RX 线路的多个器件相比效果不好。  IIRC。 2553支持一个串行端口和一个 SPI 或 I2C 端口。  您 可以相当轻松 地支持两个器件、一个具有串行端口、另一个具有 SPI 或 I2C。  此外、还可以使用几个备用 I/O 引脚在软件中对串行端口进行位递增、从而为您提供第三个端口(从而增加软件复杂性)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您确保没有两个器件同时处于活动状态、则可以将多个输出与与与与门结合到单个输入。

    所示为您的电路原理图。