This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有4通道16位 ADC 的微控制器

Guru**** 2788435 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, ADC161S626EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598644/microcontroller-with-4-channel-16-bit-adc

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLADC161S626EVM

尊敬的 TI:

 我想开发一个微控制器电路、该电路应该具有4通道16位 ADC、以太网和串行端口。 有人能不能建议 我使用什么微控制器、ADC、以太网。

Sivakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    TM4C129是以太网微控制器的理想起点。 查看 EK-TM4C1294XL LaunchPad。 对于具有4个通道的16位 ADC、您可能需要从 TI 获取单独的 ADC。 有些 BoosterPack 形式的 EVM 板、有些则具有单独的评估 EVM 板。 查看 adc161s626evm 示例。 另一个不错的微控制器选择是 C2000系列、但您需要自行开发外部以太网解决方案。 例如、您可以研究 LAUNCHXL-F28377S。