This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529 V1.60

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599039/msp430f5529-msp430f5529-v1-60

器件型号:MSP430F5529

为了上帝的爱……

有人向我展示了 MSP430F5529 v1.6上的正确跳线不起作用!  

我可以上传闪烁代码、一切都很好、但不适用于任何串行!  

如果可以、请告诉我并帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很确定 SLAU533B 的图1显示了适当安装的 TX/RX 跳线、即穿过虚线。

    图中的板显示"Rev 1.4"、但它看起来就像我的 Rev 1.5板、在后续的修订版中、这似乎不太可能发生变化

    您的串行监视器有什么不起作用? 它是否适用于早期的电路板修订版?