This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP-FET 替代产品

Guru**** 2601285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5994, MSP-GANG, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598883/msp430fr5994-msp-fet-alternative

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-GANGMSP-FET430UIFMSP-EXP430FR5994

您好!

我最近尝试在荷兰订购 MSP-FET、但在可预见的未来、这些产品在欧洲的任何地方都无法交付。 我已经为 MSP430FR5994订购了几个具有 JTAG 接口的测试板、现在不确定要使用哪个编程器。 TI 网站说、应该将最新的 FET 模型用于"更新的"设计。 我找不到任何有关任何可能与 MCU 兼容的替代编程器的信息。 是否有人知道、例如、MSP430UIF 是否与较新的 MCU 兼容?

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、

Szoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 MSP430 LaunchPad 都有一个内置编程器。 G2553上的那个太旧了、但其他电路板上的 eZ-FET (lite)支持所有 MCU (可与 LaunchPad 的3.3V 一起运行)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要降级到较旧且速度较慢的 MSP430UIF。 如果您不需要调试、只需使用邮箱/UART/I2C 日志记录进行刷写、而我的(MSP-GANG 类)刷写器可以通过 SBW 或 SBW+接口为 FRAM 器件执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的快速响应。 我订购的电路板是原型设计、而不是评估板。

    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zrno、

    感谢您的提示。 在哪里可以找到有关电路板和软件的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh、

    MSP-FET430UIF 还将支持 MSP430FR5994、因为它将通过 CCS/IAR IDE 进行升级。

     

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是作者、因此任何信息都发送给我 pm。 PC 端是开源的。 它由本机 CDC OS 驱动程序工作。 无需安装任何组件。 它与 TI 软件不兼容。

    Clemens 建议与使用(开源) eZ-FET Lite (任何新的低成本 LP 的一部分、例如 MSP-EXP430FR5994)作为原型板的编程器/调试器有关。 您也可以自己构建一个。
    forum.43oh.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchPad 将编程器和目标 MCU 焊接到同一电路板上、但您可以通过移除一些跳线将它们彼此断开、而是将编程器连接到您自己电路板的 SBW 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、
    我会尝试一下。 我有两个 Launchpad 板放置在周围。 感谢您的澄清。