This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:项目 Jacquard 参考设计?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598675/msp430fr2633-project-jacquard-reference-design

器件型号:MSP430FR2633

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用 MSP430FR2633启动项目、 他们希望在 睡眠时检测人体位置。 当他们找到 Google 项目 Jacquard 时 ,他们意识到它 也适合他们的应用。

那么 、MSP430FR2633是否有类似的解决方案? 您能就此类应用提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    此应用使用导电纱线来构建传感器电网、就像金属网触摸板一样、机械设计将更加重要、例如如何将纱线与 PCB 连接...

    因此、如果您的客户在传感器构建方面没有任何问题、MSP430FR2633可以支持多达8 x 8的触摸网格。

    此致
    Kc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KC:
    明白了、感谢您的帮助。