This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:具有 eZ-FET Lite 的 MSP430FR5857

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598525/ccs-msp430fr5857-msp430fr5857-with-ez-fet-lite

器件型号:MSP430FR5857

工具/软件:Code Composer Studio

我正在设计具有上述 MCU 的电路板。 我尝试使用 eZ-FET Lite 进行编程。

我建立的连接是

我        的板上的 eZ-FET Lite 上

3.3V --- > AVCC/DVcc

SBWTEST ------ >SBWTCK

SBWRESET ---- >SBWTDIO

接地--- >AVss/DVss

但我不理解如何连接其余的引脚、即 TXD、RXD、CTS 和 RTS。

我知道 MSP430上的 UART 具有 TXD 和 RXD 连接、但如何连接对我来说有点神秘。

我曾尝试在论坛上阅读该内容、但他们仅讨论了与 Launchpad 的连接、而不是独立 MCU 的连接。

我的另一个疑问是、我们是否可以将 4线 JTAG 接口与 eZ-FET Lite 配合使用、或者它是否仅限于 Spy-Bi-Wire。?

我不熟悉 UART 并连接它、因此如果出现任何错误、请原谅。

提前感谢您。

Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是想调试目标 FR 器件的代码/将其下载到目标 FR 器件、并且不使用 UART、则 TXD / RXD / CTS / RTS 连接不是问题。

    eZ-FET Lite 仅支持 SBW、不支持完整 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么 UART 的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要在目标器件和 PC 之间交换数据、可使用 eZ-FET USB-UART 桥接器、并且 eZ-FET Lite 的 TXD / RXD 应连接到目标器件 UART 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Zrno Soli。 这非常有帮助。