This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430F5529:连接 ARM64时出现问题

Guru**** 2597805 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598646/linux-msp430f5529-problem-interfacing-with-arm64

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Linux

大家好、

希望您今天过得愉快。 我在 msp430f5529lp 中遇到 MSP 调试器问题。 我正在使用 MSP430上的反向通道应用 UART 与其进行通信。 经过一段特定的时间后、MSP 上会弹出两个 LED (电源和模式)、指示调试器正在等待通信、但尚未调用调试器(Becky、您甚至不会访问此处)。 这仅在使用运行 ARM64 Linux 版本的 Nvidia 的 Jetson TX1时发生。 每当我将其连接到运行 Ubuntu with CCS 和 mspdebug 的 x86-64 PC 时、它就可以正常运行。 我尝试在 Jetson 上安装它们、以查看它是否有帮助、但是 TI 的 CCS 和 Energia 二进制文件与 ARM64不兼容、并且 mspdebuger 不能正常工作。 任何有关导致此问题的原因或如何安装 mspdebug 或 CCS 的想法。

谢谢、
何塞·蒙特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将无法安装 mspdebug,因为可用的二进制文件(我知道任何方法)都适用于 x86。 您是否尝试从 Jetson TX1上的源代码编译 mspdebug? 我认为这将是您的最佳选择。