This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:SPI 接口的绝佳示例?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598604/msp-exp430fr5969-great-example-of-interface-to-spi

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:Energia

一位专家能否给我提供一些连接到 MSP430FRAM 上 SPI 总线的良好示例代码?

浏览了头文件后、我应该先在这里寻求一些战略建议!  正在尝试"调整" Arduino 中的一些现有代码...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您想要 Arduino 风格编码、请研究 Energia。

    如果您喜欢示例 C 代码、则有两个选项。
    Driverlib:TI 提供的更高级别函数

    dev.ti.com/.../

    寄存器级:TI 提供的低级别 C 编程示例。

    dev.ti.com/.../