请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 主题中讨论的其他器件:Energia
您好!
我正在使用 MSPEXP-430FR5969 Launchpad 进行编程、并在 Energia v.v.E0017中进行编程。
我使用 UART 将 GPS 与此控制器连接、并使用2个头文件"TinyGPS.h"和"SoftwareSerial.h"、但这两个头文件仅在 Arduino 中工作。
因此、请为我提供用于 GPS 连接的头文件或方法建议。
此致、
Pratik