This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP-EXP430FR5969:macOS 上可使用开箱即用的 Web GUI?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, ENERGYTRACE, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/598258/starterware-msp-exp430fr5969-out-of-box-web-gui-workable-on-macos

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACEMSP430FR5969

工具/软件:Starterware

我们已在  MSP-EXP430FR5969上顺利运行开箱即用演示-包括我们的 EnergyTrace 第一个视图-好东西!

我是否安装了 libmsp430.dylib、CCSv7闪存器/调试器的接口可能需要该文件?

但想知道是否可以从 macOS 获取 Web GUI? 是否需要任何特殊的魔法来使 USB 端口在浏览器中可见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    遗憾的是、OutOfBox_MSP430FR5969_GUI 仅作为 Windows 可执行文件提供、尚未移植到 Mac 或 Linux。

    请注意、虽然 GUI 源代码是用 html 编写的、可以在普通浏览器上打开、但必须使用 GUI 二进制/可执行文件、以便串行通信正常工作。

    此致、
    Eric C.