请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 Celeb, 另一个问题是、有点偏离主题...:是否可以将 MCU 从 LPM3和 LMP4唤醒并从 P2.4上的中断中唤醒?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frederico、
我将您的问题拆分为新的主题、以便论坛上的其他人更容易找到他们是否有类似的问题。
答案是否定的、尤其是 P2.4不能使用。 但是、其他引脚可用于此功能。 器件数据表的通用输入/输出端口(I/O)部分提供了此信息。 对于 FR2311、MSP430FR231x 混合信号微控制器的第6.11.3节 介绍了哪些引脚可配置为在低功耗模式下用于中断。
此致、
Caleb Overbay