This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969示例应用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596403/ccs-msp430fr5969-msp430fr5969-example-application

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 MSP430FR5969器件。  

该器件附带的应用很少、我将运行430-BOOST-SHARP96_ULP_FRAM 示例。  

我可以看到应用正在从电池获取电压、但我无法理解哪个点应用正在获取电压。

我的问题是、

应用的确切点是获取电压。  

2.我能否同时获得电容器中的剩余能量(2)和外部电源(1)能量? (我附下图)

此致、  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是100 mF 超级电容器、而不是实际的电池或电源、因此电流将从外部源流过、为电容器充电、然后为系统供电、直到它无法再充电、此时超级电容器将被耗尽。  电池将首先提供电源、然后是超级电容器。

    https://www.instructables.com/id/How-to-calculate-charging-time-energy-of-your-su/

    http://www.circuits.dk/calculator_capacitor_discharge.htm 

    您可以在《MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件用户指南》(SLAU535)的第2.4.5节中了解有关超级电容器电路的更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我想知道我是否将 J2跳线设置为旁路、以便不使用超级电容器、

    那么器件不会从超级电容器获取电压、那么应用将电压从哪里参考?

    我附加了 ADC 的图片、并说包含内部 ADC 输入(电池监控器)。

    我想知道这款电池监控器的来源。 此电池监控器连接到哪里?

    最棒的

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压必须由调试器或外部电源提供、该电源由 J10选择或通过向 J1或 J4的 VCC 引脚施加电压来实现。 如果 ADC12BATMAP 位置位、则为 ADC 输入通道 A31选择 ADC 内部 AVCC/2通道、用户指南的28.3.4节对此进行了介绍。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我对该板中的电容器还有一个问题。

    是否可以同时充电和放电?

    我的意思是在运行应用程序时,是否可以为电容器充电?
    或者、当我运行应用时、电容器放电、如果容量不足以运行应用、应用程序停止、充电序列正在运行?


    此致、
    Mirae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我用户指南的数量吗?

    我正在查看"SLAS704F"和"SLAU535B"、但找不到28.3.4节。

    此致、
    Mirae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirae 您好!

    如果连接了外部电源、则电容器将充电、否则电容器将放电以为应用供电。 如果电容器已排空至无法再提供足够功率的程度、MCU/应用将停止。 我是指《FR5xx/6xx 用户指南》、SLAU367: www.ti.com/.../slau367m.pdf

    此致、
    Ryan