This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THDREADING:CAN#39;t 下载原理图和 BOM 文件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597090/tidm-thdreading-can-t-download-the-schematics-and-bom-files

器件型号:TIDM-THDREADING

您好!

我无法下载原理图和 BOM 文件。 点击下载链接:

页面为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jefferson、

    TIDM-THDREADING 原理图可从下载设计文件按钮内的 CAD 文件链接下载、其下方的下载 BOM 按钮已验证有效。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复、但当我尝试使用 CAD 文件的链接时、也出现了同样的问题:

    我只能下载 BOM 文件。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的系统没有类似的结果、您可以尝试使用不同的互联网浏览器。 如果您不需要 Eagle PCB 资源、您也可以使用 Schematic/Block Diagram Download 按钮。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我也在另一个浏览器( IE )上尝试过,并且得到了相同的结果。

    它是否与帐户配置文件相关? 为了发布下载内容、似乎获得了一些语言信息、只是一个猜测。

    getmytilature.tsp?lang=en&baseLiteratureNumber=tidrjk3&fileType=pdf

    可以直接将文件发送给我吗?

    谢谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../tidrjk3.pdf

    e2e.ti.com/.../tidrjk4.pdf

    此致、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan!