This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432自定义 BSL 下载到闪存

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597909/msp432p401r-msp432-custom-bsl-download-to-flash

器件型号:MSP432P401R

你好、冠军、

我已在以下链接中下载 MSP432 BSL、并希望下载到 MSP432以更改组织版本、 但是当我选择"配置"时、代码下载在闪存中没有效率、我的自定义函数不运行、只运行组织 BSL、如果我要下载"发布" vserion、CCS 始终报告错误"发生数据验证错误、文件加载失败"。  

那么、我想知道如何将定制 BSL 代码下载到 BSL 闪存中、是否有任何指南或您知道我应该执行的其他操作?

谢谢!

BR

Joe