This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5986:编程时间

Guru**** 2950750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592870/msp430fr5986-programming-time

器件型号:MSP430FR5986

与实验室相比、客户发现在生产中编程时间非常长

实验室:Elprotonic 提供的 FlashPro-430-STD ->大约5秒

生产:MSP430Flasher.exe -w "file.hex"-v -g -z [VCC]、TI DLL ->大约18秒

对于大容量编程、不能接受18秒。
这种差异是否有任何原因? 是否有任何提示可以缩短此时间?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    1. 他们是如何对 FR5986进行编程的?
      1. Spy-Bi-Wire?
      2. 4线制 JTAG?
    2. 有多大的图像?
    3. RST 引脚上的电容值是多少?
      1. 我们通常使用1.1nF 电容填充该电容、以实现更快的通信
    4. 在生产中使用什么硬件进行编程?

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caleb、

    请在离线邮件中查看答案。

    此致、Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子已离线解决。

    此致、Bernd