This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R 的端口2问题

Guru**** 2555660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596615/msp432p401r-port-2-problem-with-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

你好
我的客户在 MSP432P401R 的端口2出现问题、并告诉我

我们似乎遇到了一个问题、我们只能将其固定到处理器上。

 

端口2.0、2.1和2.2上有三个 LED。

 

我们在 UCB1上配置了 I2C。 每当我们接收到一个字节时、端口2.0上的 LED 都会亮起、当我们完成数据(不再有字节)后、我们会将其关闭。

 

我们发现、即使已被告知关闭 LED、LED 仍将保持开启状态、大约20%的时间。

 

我们已确认、通过将其他线路切换为高电平和低电平、这不是代码问题、只有在该端口上、所有 LED 才会发生这种情况。

 

您是否知道这是已知问题、或者可能是什么原因导致了这种问题?

它们 知道勘误表"PORT31" 、并将其作为标准驱动(非高驱动) GPIO 并处于输出模式。 这似乎是它应该工作的状态,但它不应该工作。 它们 还将该端口上的所有其他引脚作为输出并驱动为低电平–正如建议的那样。

此致

Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    他们似乎在使用自己的硬件、您知道他们是否能够重现 MSP432 Launchpad 的相同问题吗?

    如果您能获得他们的源代码、我将非常乐意在我这边运行一些测试。

    您可以使用源代码通过离线方式向我发送电子邮件。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David
    我已附上他们发送给我的代码片段。

    此致

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    遗憾的是、我无法使用我们的 Launchpad 重现此行为。 您能否请客户查看他们是否可以使用 MSP432 LP 重现此行为? 我正在尝试确认这不是硬件问题。

    这是我的逻辑分析仪的快照。

    [引用 user="Bob p培 根"]我们发现、LED 虽然被告知关闭、但仍将保持亮起状态、大约20%的时间。  [/报价]

    是否有方法可以将逻辑分析仪连接到 i2c 信号和 P2.0?

     谢谢、

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚为他们申请了一个新的 LP 板,以查看此内容。
    Bob