This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用 Keil 刷写 msp432 Launchpad。

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597084/unable-to-flash-msp432-launchpad-using-keil

大家好、

我正在使用 Keil 对 msp432 P401R 进行编程、我选择的调试器是 CMSIS-DAP 调试器。

程序正在成功编译、但当我将其加载到目标时、会出现以下错误

无法访问存储器(@ 0x00000000、写入、Acc 大小:4字节)

有人能帮我解决这个问题吗?

此致

Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、

    您使用的是哪种调试器??

    请查看此文档 http://www.ti.com/lit/slau590 第6节以了解调试器配置。

    希望这对您有所帮助。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我使用 的是 CMSISDAP 调试器、使用的配置与文档中描述的相同、但仍会收到该消息。

    此致

    Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、

    我不确定、但我不认为我们已经使用 MSP432对该调试器进行了测试。 以下是当前支持的调试器列表:

    www.ti.com/.../msp432-debuggers

    让我在工具团队中进行循环、以便他们可以对此进行评论。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我提到的调试器在内部使用 XDS-110。 我将 Keil 用作 IDE。

    此致

    Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatin、您好、

    我假设您使用的是具有板载 XDS110-ET 的 MSP-EXP432P401R LaunchPad?

    在这种情况下、CMSI-DAP 和本机 XDS110协议都应正常工作。 对于速度更快的 XDS110协议、您需要安装其他 TI 软件、如 SLAU590中所述。

    我刚刚使用具有 Rev C 器件的红色 Launchpad 再次检查了这两种情况。

    您使用的是哪个版本的 MSP432P4xx 器件系列包?
    在您的 Keil 项目中的调试器设置中、您是否在"Flash Download"选项卡中设置了闪存算法?
    当您从 DFP 中的一个示例开始时、应该会出现这种情况。

    此致、
    Thorsten