请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC430F5137 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在与 CC430低于1GHz 模块合作、以无线方式将 GPS 数据传输到接收器。 系统需要根据接收到的位置坐标在接收器侧自动设置。
能不能有人告诉我是否有方法可以创建坐标数据库并使用 MCU 从中读取坐标。
谢谢,
Sushmitha R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直在与 CC430低于1GHz 模块合作、以无线方式将 GPS 数据传输到接收器。 系统需要根据接收到的位置坐标在接收器侧自动设置。
能不能有人告诉我是否有方法可以创建坐标数据库并使用 MCU 从中读取坐标。
谢谢,
Sushmitha R
当您有15个预定位置时、您只需将它们存储在数组中即可:
结构位置{ 浮球型; 浮点 lat; const char *名称; }; 静态 const 结构位置[15]={ {.lon = 12.345、.lat = 34.567、.name ="此处"}、 {.lon = 23.456、.lat = 45.678、.name ="此处"}、 (笑声) };
您为什么将其称为"数据库"? 您是否需要对数据执行任何特殊操作? 除了搜索最近的位置之外、您是否需要执行任何操作? 这样一个常量数组不起作用是否有任何原因?