This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 和 MSP430G2553

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/593182/msp-gang-msp-gang-and-msp430g2553

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

您好!

    我正在使用 MSP-GANG 编程器(http://www.ti.com/tool/msp-gang) 对 MSP430G2553的 JTAG 引脚进行编程和烧断。 您是否会建议我如何连接这两个器件?

安装 MSP-Gang 软件和驱动程序后、我使用电缆连接了 MSP-GANG、收到错误消息:

与 MSP-GANG 的通信已成功初始化。

正在读取信息内存...失败
错误322:命令失败或未定义或目标无法访问!
错误3:API 固件 CRC 错误! 应重新加载 API 固件。

请帮帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供一个原理图来显示您当前如何将 MSP-GANG 连接到 MSP430G2553?

    您是否使用了 SBW 通信的 JTAG? 您需要确保在 MSP-GANG 中指定了您使用的通信形式。 此外、您能否提供有关遇到上述错误时尝试执行的操作(例如、读取存储器、程序部分等)的更多详细信息?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的回复。

    我更新了固件代码、然后错误322和3消失。

    我收到一个新错误: MCU 设备初始化失败。 请给我建议。 谢谢

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从原理图中可以看到、您尝试通过 Spy-Bi-Wire (SBW)进行编程。 您似乎也没有与 MSP430G2553正确的连接。 请参阅 《MSP430硬件工具用户指南》的图2-2 、其中显示了通过 SBW 对 G2553进行编程的正确连接。  

    您还需要在 MSP-GANG 的"接口选项"部分中选择"SBW (快速、TDIO)"。 在上面共享的映像中、您似乎选择了"JTAG (Fast)"、如果您尝试通过 SBW 进行编程、这是不正确的。  

    最后、RST 线路上有适当的外部组件非常重要。   MSP430硬件工具用户指南的图2-2 显示了这些组件、它们是一个47k 上拉至 VCC 和一个1.1nF 电容器。  

    此致、  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

      感谢您提供相关信息。 是否 可以通过 SBW 熔断 JTAG 保险丝、或者我需要修改连接并选择 JTAG 快速方法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关该问题的更多信息、请参阅此 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../378526

    简而言之、您需要完整的 JTAG 连接。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    感谢您的链接。 我不理解接线连接。 您是否会向我提供从 Msp430g2553到 MSP GANG 的 JTAG (FAST)方法接线连接建议?


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要通过4线制 JTAG 进行连接、请参阅 《MSP430硬件工具用户指南》的图2-1。 同样 、RST 线路上有适当的外部组件非常重要。   MSP430硬件工具用户指南的图2-1 显示了这些组件、它们是一个47k 上拉至 VCC 和一个1.1nF 电容器。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    感谢您提供相关信息。 我明天会尝试。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 问题已解决。 感谢你的帮助。