This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/592787/ccs-msp430fr6989-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

我们来自罗马尼亚 Timisoara 的 POLITEHNICA 大学、我们有一个 MSP430FR6989。 当我尝试上传 sketch 时、我遇到错误: 连接到目标时出错:器件未知、LED 101以红色亮起。 当我尝试再次上传时、我收到了有关所需固件的另一个错误。 我继续更新固件、LED 102变为绿色、电路板尝试执行某些操作、一段时间后、LED 101再次变为红色、电路板再次要求我进行固件更新。 几次、我会得到有关 VCC 的不同误差。 是两个错误。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    您能否在器件管理器中尝试删除 MSP-FET 驱动程序/器件、然后再次尝试通过 CCS 进行编程。 这将重新下载驱动程序、您很可能必须再次更新调试器。 请告诉我这是否可行。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    您是否仍然需要有关此问题的帮助? 如果您能够解决该问题、您能否使用您的解决方案更新该主题?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    非常感谢您的回答、我尝试了、但我没有解决问题。 现在我正在另一个板上工作,我从 Farnell 订购了另一个板。 这个不可用。 在这种情况下,我可以做些什么?

    非常感谢、

    Ciprian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ciprian、

    您能否尝试从 www.ti.com/mspds?下载并运行独立驱动程序包

    此致、
    Caleb Overbay