This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633

Guru**** 2581555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597415/msp430fr2633-msp430fr2633

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我设计了自己的电容式触控 PCB、电路板上的一切都是正确的。  我想知道是否有任何用于对其进行编程的示例代码? 我知道开发板有示例代码、但我没有与 CapTIvate 设计中心进行通信的连接。 我只想用示例代码使用 Code Composer 对微控制器进行编程、而不是任何其他程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maricela、

    您可以使用 CapTIvate 设计中心生成一个项目、然后将其导入 CCS 并下载到 MCU。 使用设计中心设置适当的按钮、滑块等后、双击屏幕上的 MSP430。 将弹出一个窗口、如下所示:

    单击"Generate Source code"按钮并按照提示操作。 然后、GUI 将为 IAR 和 CCS 生成源代码 Doe。 然后、您可以将项目导入到 CCS 中。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道我可以这样做、但我的 PCB 没有连接该应用所需的连接

    我已经尝试过使用设计中心、但 ithe 不起作用、因为没有连接。 我只需要使用示例代码为我自己的 PCB 设置一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maricela、

    我不理解这个问题。 您是否有通过 CCS 对器件进行编程的连接? 设计中心生成的项目是您要查找的示例代码。 它包含为您的 PCB 设置所需的一切。 您可以将此代码导入 CCS、然后通过 JTAG 或 SBW 接口将其编程到 MCU 中。

    此致、
    Caleb Overbay