This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:支持 MATLAB

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597366/msp432p401r-matlab-support

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

您好! 德州仪器(TI)是否支持通过 MATLAB (尤其是 Simulink)对 MSP432微控制器进行编程? 如果没有,是否打算提供这种支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

     TI 目前不提供适用于 MSP432 MCU 的 MATLAB 模型。  但是 ,TI C2000Tm系列处理器上提供了 MATLAB/Simulink 模型支持。

    E2E 上提供了有关 C2000的更多信息、请访问: 适用于 C2000 MCU 的 MathWorks 解决方案。

    此致、

     Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 德州仪器将来是否会为 MSP432提供支持? 如果是、何时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MathWorks 通过 Energia 而不是 MSP432为 MSP430提供支持。

    您可以使用 MathWorks 产品生成 ISO ANSI C/C++并将该代码导入到 CCS 项目中-这将允许您对 MSP432或任何其他 TI MCU 进行编程。

    -Brian