This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用 MSP-FET 和 MSP-FET-432ADPTR 进行出厂复位

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596549/ccs-msp432p401r-factory-reset-using-msp-fet-and-msp-fet-432adptr

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我想锁定 MSP432上的 JTAG/SWD。 我使用 MSP-FET-432ADPTR 和 MSP-FET 对芯片进行编程。 我想首先确保在锁定端口之前可以进行出厂复位。 按照 SLAU575B 第8节的说明尝试恢复出厂设置、只要我右键单击 CPU 并单击 Show All Cores (显示所有内核)、就不会显示 DAP、以允许我进行出厂设置。 我已经为 TI MSP430 USB 1配置了目标。

如果我插入 MSP432 Launchpad (并将目标配置更改为 XDS110)、则会显示 DAP、并且我可以进行出厂复位。

是否可以使用 MSP-FET 和适配器板进行出厂复位? 如果没有、我还可以如何在定制 PCB 上执行它、以便安全锁定 JTAG?

谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    [引用 user="Cody Neslen"]是否可以使用 MSP-FET 和适配器板进行出厂复位?

    是的、可以、请查看以下帖子:

    e2e.ti.com/.../2023651

    但是对于这个特定的用例(当您禁用 JTAG/SWD 接口时)、MSP-FET 将无法运行出厂复位。 我正在与工具团队内部讨论这一点 、以了解背后的原因。

    [引用 user="Cody Neslen"]如果不是,我还可以如何在自定义 PCB 上执行它,以便能够安全地锁定 JTAG?

    只需清除 XDS110就可以实现这一目的。 现在、如果您没有 XDS110、则可以将 BSL 与 MSP-FET (UART 接口)或 MSP-BSL (Rocket) 和 BSL 脚本程序一同使用。 请查看此文档。

    www.ti.com/.../slau622d.pdf

    如果您在使用 BSL 时需要任何帮助、请随时通知我。

     希望这对您有所帮助。

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

     快速更新。 从 CCS v7.1.x 开始 、您应该能够使用 MSP-FET 运行出厂复位。  该流程与 XDS 不同。  

    1.假设您的设备已锁定。  使用 MSP-FET 启动 CCS 项目(请确保未在调试属性中选择此选项)

    2.您将会遇到如下情况:

    按下 Factory Reset 应该会达到这个目的。

    希望这对您有所帮助。

     David