This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CC2520EMK:使用 CC2520EMK 将 MSP432连接到 SmartRF05EB

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/597130/re-cc2520emk-connecting-msp432-to-smartrf05eb-with-cc2520emk

主题中讨论的其他器件:CC2520MSP432P401R

您好!

感谢您的回复。 我知道 CC2520是一款收发器 、而 smartRF05可以只是一个接口。 我有一个 MSP432p401R、我想使用它来控制收发器。 是否有任何 CCS 示例可供我查看如何通过对 MSP432甚至 MSP430进行编程来发送和接收数据。 我查看了 CC2520手册、 并阅读了 SPI、GPIO、但我不了解如何开始发送和接收数据。 一个简短的示例会有所帮助。 我熟悉 SPI、但仅无法理解 如何将其用于 CC2520。 我是否需要从 SmartRF Studio 获取寄存器? 我将其用于基本距离测试。

BEZAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bezak、

    请您重新发布您的最后一篇帖子、我拆分主题时、它看起来好像丢失了。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了您向我推荐的示例。 我仍然不明白我需要在微控制器上写入 SPI 消息(写入 CC2520)以完全定义传输频率和消息内容、以及如何从 CC2520接收微控制器上的数据。 我有 CC2520 数据表、但知道从哪里开始非常令人困惑;我已经阅读了"SPI"和"指令集"章节、但我觉得一个简单的(r)示例确实有助于我理解。

    我拥有一个 MSP432微控制器、一对 CC2520 收发器和两个 SmartRF05板。 我使用 Code Composer Studio (CCS)对微控制器进行编程。

    我有过使用 MSP432上的 SPI 与热电偶模块进行通信的经验。 我知道如何使用微控制器上的接口、而不是收发器上的接口。

    简而言之、我需要知道消息的格式(SI/SO)、以定义要发送器传输的消息、并从接收器提取任何接收到的数据。

    感谢你的帮助、

    Bezak。