您好!
我在 MSP-TS430PZ5x100 目标开发板上使用 MSP430F5438A。
在示例项目 USCI_A_SPI_ex1_master 中、我发现 SPI 在3线模式下使用、并且我已经验证它是否正常工作。
我无法理解的是、从器件输入主器件输出和 SPI 时钟的各自 GPIO 为何设置为输入引脚、而这些 GPIO 显然应设置为输出引脚。
下面是代码的片段:
GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (
GPIO_PORT_P3、
GPIO_PIN5 + GPIO_PIN4 + GPIO_PIN0
);
谢谢、此致、
Ankit