This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:如何检测 MSP430F6746的 AUXVCC3的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596497/msp430f6746-how-to-detect-problems-with-auxvcc3-of-msp430f6746

器件型号:MSP430F6746

您好!

由于客户的问题即将到来、我想获得建议。
器件是 MSP430F6746。

问题1.
当 AUXVCC3有问题时、是否有办法从外部了解?

问题2.
当 AUXVCC3有问题时、是否有方法可通过软件了解?
(是否可以使用 RTCTCCTL0的 AUX3RST?)

此致、DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DA:
    如果没有 AuxVCC3、32KHz 晶体振荡器将不会启用、如果配置了 ACLK、它将不支持 ACLK。
    现在、如果您已经在检查故障标志的位置写入 UCS、您将得到 XT1故障标志设置。

    此致、
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DA:
    AUX3RST 位表示 AuxVCC3上有电源周期、所以如果 AUXVCC3上有任何浪涌/不需要的信号、使得这个电源从3V 到 GND 的时间有一段时间、这个位被置位... 您可以在软件中使用此功能来表示相同的情况。

    此致、
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我检查了器件的操作。
    它变成了如下。

    AUXVCC3:关闭->打开... AUXRST:0 -> 1
    AUXVCC3:打开->关闭... AUXRST:1 -> 0

    即使不清除 AUX 3 RST、
    当 AUXVCC3被关闭时、它被清零。

    没关系吗?

    检查代码...

    while (1){
    if (RTCTCCTL0 & AUX3RST)

    P2OUT |= BIT1;

    其他

    P2OUT &=~BIT1;


    >手动打开/关闭 AUX VCC 3。


    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DA:
    根据文档,这是正确的行为。 该位在 AUXVCC3电源域中、只要 AUXVCC3上有电源周期、它就会复位为1。 如果 AUXVCC3不在那里、它只能为0。 如果您希望在应用中使用此功能、请手动将其清除、如果您发现它已设置、则它将指示 AUXVCC3上的一个电源周期。

    此致、
    Vikas Chola