This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:将 MSP-FET 与 BSLScripter#39;s BSLDEMO2搭配使用

Guru**** 2581865 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596984/msp430f149-using-msp-fet-with-bslscripter-s-bsldemo2

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我正在尝试使用我的 MSP-FET 来测试与 MSP430F149的 BSL 连接。 我尝试使用 BSLDEMO2、但我无法使它执行任何操作。 BSLDEMO2是否与 MSP-FET 完全不兼容? 还是我只是做了一些错误的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 MSP-FET 相关经验、但也有一些 BSLDEMO2方面的经验、该经验是针对 slau319的图6中描述的串行端口接口器件编写的。  我发现 DTR 输出的极性与更现代 USB 转串行适配器的极性相反。  因此、您可能需要查看连接到 Fift4的/RST 和 TCK 引脚的任何 MSP-FET 线路、并在运行 BSLDEMO2时查看它们是否如图3所示。

    但我不得不说、根据您在这里的另一个主题上的描述、您成功地完成这一整个任务的可能性非常低。  首先、如果你设法使 BSLDEMO2正常工作、但是密码错误、BSL 将批量擦除整个芯片的内容。  但即使如此、您也可能需要处理此芯片的 BSL 所涉及的问题、包括运行"补丁"、具体取决于您是否有修订版 AA -请参阅表16以及第5.2和5.4节。  它似乎是蠕虫的 CAN。

    在任何情况下、我已经修改了 BSLDEMO2 v2.01的 TI 源代码来添加将 DTR 行反相的"+"选项"i"。  我使用 LCC 编译 器对其进行了编译、就我所知、它工作正常、但我仅使用连接到 G2553的 CP2102 USB 转串行适配器对其进行了测试、而不是使用连接到 F149的 MSP-FET 进行测试。  但是、我很乐意向您发送.exe 或修订后的源代码、如果这两个源代码都有帮助的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的建议和信息。 基本上、我要做的是能够确认我可以执行一个程序并成功地进行下拉。 我有一个相当大的背景故事。 我有一个可正常工作的编程器件。 我有一个应该是最新固件的固件文件。 我试图证明或证明电路板上的固件与我拥有的固件相同(或不同)。 当我使用该固件对不同的 f149进行编程时、它无法正常工作。 因此、我将尝试学习如何从不同控制器成功提取测试固件、然后使用我拥有的固件密码在我的编程器件上进行测试。 如果使用该密码成功将其关闭、则意味着工作部件中的固件与我使用的 TI-TXT 格式的固件相同。 然后、我可以确定固件还不错、但其他一些问题使我的另一个芯片无法正常工作。

    如果这很难理解,我很抱歉,这是一个很长一段时间的项目,我只是在这一步中反对一堵墙。