This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:为 MSP430F4152IPMR 寻找具有更高闪存的引脚对引脚兼容解决方案

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596536/msp430f4152-looking-for-pin-to-pin-compatible-solution-with-higher-flash-memory-for-msp430f4152ipmr

器件型号:MSP430F4152

您好!

我的客户使用 PN:MSP430F4152IPMR 进行了设计,现在他们发现需要更多的闪存。

他们已经完成了电路板设计、因此、他们必须拥有一个与任何硬件更改所不需要的引脚相同的解决方案。  

在检查了系列产品成员中的所有组件后,我发现它们不是一个像样的替换器件,因为它有更多的闪存和相同的引脚,

请您提前告知我解决方案、谢谢您的问候。

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    遗憾的是、没有引脚兼容的 MSP430F4152替代存储器占用量较大的器件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan、

    Shai。