This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969 Launch Pad ADC 输入

Guru**** 2581305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596369/msp430fr5969-msp430fr5969-launch-pad-adc-input

器件型号:MSP430FR5969

各位专家:

我对 FR5969 Launch Pad 有疑问。 我将其与 Sharp LCD Booster Pack 和应输出1.65V 偏移信号的定制模拟前端电路配合使用。 输出信号耦合到外露引脚(P3.0)中的一个(P3.0)、该引脚已编程为用作 ADC 输入(A12)。 我的问题是、在我在 Launch Pad 上加载并运行我的程序后、我获得了极低的输入阻抗(大约40欧姆、在 P3.0/A12和 GND 之间测量)。 这使得无法在 Sharp LCD 上显示信号。 现在、尽管设计为显示0-3.3V 的电压范围、但它只能显示+/- 4mV 的电压范围。 我想知道这是否是软件问题、以及是否有方法重新配置我的代码以更改输入阻抗。 我在数据表中找不到任何相关的描述、如果有人告诉我如何解决此问题、我将不胜感激。 顺便说一下、如果直接连接到函数发生器、ADC (A12)工作正常。 提前感谢大家的帮助!

最棒的

氟氯化碳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P3.0是 Booster Pack 系列的一部分吗? 液晶屏是否使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。 谢谢。

    www.ti.com/.../slau553.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否显示用于设置 P3.0的代码? 是否可以将其设置为低输出? 显然、在使用 ADC 功能时、该引脚的阻抗应非常高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  问题已解决。 当某些图形显示在屏幕上时、端口/引脚莫名设置为 GPIO、这使得 GPIO 与 ADC 共存、然后强制更改回正确的值。