This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:ADC 中的干扰

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3333, INA159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596893/msp432p401r-interference-in-adc

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:REF3333INA159

大家好!

我尝试使用 MSP432 LaunchPad 并在 ADC 输出中看到一些噪声(或干扰)。

我对精度结果很感兴趣、并捕获了一些结果数组。

在图片上:

仅内部温度传感器和内部 REF 与 Launchpad 情况下的代码直方图;

使用 定制输入缓冲器 PCB 组装内部温度传感器以及内部 REF 和 Launchpad 时的直方图;

内部 温度传感器和外部 REF 以及 Launchpad 组装自定义输入缓冲器 PCB 时的直方图;

在 连接外部运算放大器缓冲器、接地输入以及外部 REF 和 Launchpad 与自定义输入缓冲器 PCB 组装的情况下的直方图;

是否有人知道:

此器件本身能否获得专用 ADC 等干净信号? (2-3个代码)

我的 LaunchPad 和我自己的 PCB 接地噪声有问题吗?

或者我必须处理(滤波器等)输出代码?

还是以正确的方式使用未集成在 MCU 中的专用 ADC IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享此数据。 我想更好地了解 ADC 的配置、因此、如果您能提供一个汇总、甚至是源代码的一部分、那将会很有帮助。

    -是的,设备本身可以像专用 ADC 那样获得干净的信号。 就数据表参数数量和典型曲线而言、我们曾尝试传达这是一个非常好的 ADC、您应该期望与专用 ADC 相似甚至更好的性能。

    - Launchpad 可能不是测试模拟性能的最佳方法。 该板在设计时考虑了 LaunchPad / Booster Pack 生态系统、以便构建块方法将不同的电路和器件组合在一起。 由于路由和布局是通用的、因此您无法获得专用模拟和数字信号所使用的路由和布局技术的优势。 仍然有许多示例显示了 ADC 的各种用例、并且噪声不是问题。

    -后处理可以是降低噪声的有效方法。

    专用 IC 拥有自己的位置。 某些应用使用专用 IC、然后将数字信息通过隔离栅传递到 MCU。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris!
    代码是通过示例编译的、只不过我使用 timer32、而不是 timer_A 来采样中断。
    Buffer 为 INA159、ref 为 REF3333。 MSP432器件由电池供电。
    我很高兴听到该 MCU 本身具有良好 ADC 的情况、并尝试使 PCB 获得更好的结果、尽管我怀疑跟踪的8个以上通道比在 LaunchPad 上跟踪的通道要好。
    此致、Iurii。