This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430F5529:eZ-FET 通信问题

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596942/linux-msp430f5529-ez-fet-communication-issue

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-FETENERGIA

工具/软件:Linux

大家好、我已经使用 MSP430F5529 Launchpad 一段时间了、但是 eZ-FET Lite 现在给了我一些问题。 我正在使用它提供的反向通道 UART 与我的计算机通信、这在我从 Windows 更改为 Linux 之前一直运行良好。 现在、eZ-FET 在"电源 LED"和"模式 LED"开启且 USB 连接关闭的随机时间卡住。 查看 eZ-FET [1]的数据表 、可以看到它正在等待数据传输、但我们从未有意将任何信息发送到调试器、因此我们只使用了应用 UART。 有人知道导致此错误的原因是什么? 我以前遇到过类似的问题、因为有故障的电压稳压器通过串行线路发送垃圾、但我在线路上放置了电容器来验证这一点、因此似乎没有。  我使用的是运行 Linux 16.04的 orbitty 载板的 Jetson-tx1计算机。

感谢大家。

[1] eZ-FET 数据表: www.ti.com/.../slau647h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是 Linux/MSP 专家、但如果有(未禁用)调制解调器管理器、它将尝试(发送一些控制字节和)在任何连接的 CDC 器件(包括 eZ-FET Lite 反向通道 UART)上查找调制解调器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    请参阅您列出的文档的表1。 F5529 eZ-FET 与 Linux 不兼容。 您将需要使用 MSP-FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Cameron LaFollowete">F5529 eZ-FET 与 Linux 不兼容。 您将需要使用 MSP-FET。[/quot]

    Energia 在 Linux 上与 F5529 eZ-FET Lite 搭配使用、一切正常。

    http://energia.nu/pin-maps/guide_msp430f5529launchpad/