This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:我搜索 MSP430F5529的简单示例以使用 USB

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/596916/msp430f5529-i-search-a-simple-example-for-msp430f5529-to-use-usb

器件型号:MSP430F5529

你好。。。

我搜索一个简单的示例、让 MSP430F5529使用 USB。

我想了解如何在该微控制器上使用 USB 接口。 我有一个 allready 测试板。

此致 Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 并不简单。

    但 USB 开发包中有许多示例程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回答。

    我已经下载了该软件包、但我想有一个更简单的示例。

    此致 Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在内部找到开源示例。 您可以轻松地自行自定义它们。

    起初、我对 USB (端点????)一无所知、我首先将(UART)日志放入所有 TI USB 堆栈函数中、以确定正在发生什么情况。

    (几乎)我今天所了解的有关 USB 的所有内容、我通过 TI USB 堆栈开源示例了解到。 最后、我制作了自己的堆栈。